请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万 您好,
我有疑问。
SPI引脚的输出电压和输出电流的特性与数据表第23页上GPIO的特性是否相同?
是否有数据比较SPI引脚上的输出低电平电压与输出电流,如下图所示的MSP 430的特性?
此致,
Uchida-k
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有疑问。
SPI引脚的输出电压和输出电流的特性与数据表第23页上GPIO的特性是否相同?
是否有数据比较SPI引脚上的输出低电平电压与输出电流,如下图所示的MSP 430的特性?
此致,
Uchida-k
Uchida-k
是的,使用5.5 电气特性部分。
虽然我们没有像MSP一样在数据表中提供数据,但您可以使用IBIS模型访问图形并自行生成: http://www.ti.com/product/TMS320F2.8027万/toolssoftware#simulationmodels
要了解IBIS模型,请参考应用手册: SNLA046
此致,
标记