请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:F28M35H52C 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的社区成员:
我购买了TMDSHV1PHINVKIT太阳能逆变器套件,其中包含螺纹标题中所述的协奏曲卡。 我在转至更高电压之前测试此设置,方法是使用30 V直流输入和40欧姆的输出电阻负载。 该代码是通过Simulink生成的,我所做的是将PWM脉冲发送至PWM1和PWM2,然后将输出处感应到的电压和电流分配给一些存储器,以便稍后关闭回路。 但是,即使示波器上的输出电流和电压波形看起来很完美,并且我也在CCS中以良好的质量读取这些值,在开始操作PWM后4-5分钟停止,输出处的电压变为负稳定值。 这种情况每次都会发生。 有人知道这个问题吗? 以前有人遇到过这个问题吗?
此致,
Alex