This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:在何处可以找到所有源文件和头文件,以便在CCv 7.2 中构建F2.8335万基础项目

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629252/ccs-tms320f28335-where-to-find-all-the-source-and-header-files-to-build-a-f28335-base-project-in-ccv7-2

部件号:TMS320F2.8335万
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位先生:

最近,我不得不开始使用Delfino UC (TMS320F2.8335万),我们将使用它来控制  电动汽车快速充电站的电力电子装置。

然后,我在自己的PCB板上测试了几个TI的示例,并查看了几个文档,但是我在任何地方都找不到为构建基础项目而设置的完整插头和源代码,我想知道它是否由德州提供。 如果有人也遇到此问题,请提供建议。

事实上,我发现有大量的文件和示例,所以很难找到你要找的东西,即使是有点混乱,尽管有“控制诉讼”申请。

提前感谢。 巴西!

我找不到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到controlSUITE,是否已安装? 如果是这样,您可以在controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2833x\v*\DSP2833x_headers下2833下找到TI为您的设备提供的头文件。 DSP2833x_examples_ccsv5文件夹包含一些示例,可以帮助您了解如何使用标头。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的惠特尼

    首先,感谢您的回复,并对我迟到的回复表示歉意。

    是的,我已经安装了它,我能够测试几个示例,正如您所提到的,有几个示例已经创建了其源文件和头文件,但是,要利用这些文件,您必须浏览所有这些示例,以收集所有这些文件。

    在我看来,这有点令人困惑,因为我不确定我是否忘记了任何文件,或者是否有任何更新的文件版本,所以为什么我想知道TI是否提供了一整套这些文件,我认为这将非常有用。 而且,在我看来,用户/开发人员会对此表示赞赏,甚至会提供一些有关在他们身上实施的内容的文档...

    非常感谢,如果我有点紧急,请原谅我。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有一个文档doc/ f2833x-f2823x-FRM-EX-UG.pdf,2823,解释了不同文件夹的用途以及如何设置新项目(其中#包括您需要的路径等...)。 如果您担心忘记文件,可以添加两个"源"中的所有文件,然后删除不需要的文件。

    您能否进一步解释一下"一整套这些文件"的含义? 在我看来,DSP2833x_common和DSP2833x_headers文件夹是一个完整的集合。 您的想法是什么? 所有源文件的已编译库?

    我们非常感谢您的反馈!

    Whitney