请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH
您好,
我 `s使用CCS和XDS100 V2对TMS320F2.8035万进行编程,我们的目的是让生产人员可以使用十六进制文件和XDS100 V2来批量编程TMS320F2.8035万,而无需使用CCS。我知道可以使用SD闪存实用程序来编程DSP,而不是CCS,但SD闪存可以 实用程序与XDS100 V2?配合使用,如果`s可以协同工作,它如何工作? 如果没有,我还可以用什么来代替CCS?
谢谢!
JKL。