This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8066万:ADC采样结果偶尔跳转

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631584/tms320f28066-adc-sampling-result-jumping-occasionally

部件号:TMS320F2.8066万

您好,Champs:

我的客户正在使用F2.8066万设计其通用逆变器。 在测试过程中,他们发现某些机器(30 %)偶尔会报告过电流。 在调试F2.8066万之后,他们发现ADC结果偶尔会跳转。 例如,在大多数情况下,由于F2.8034万的数据采样结果稳定,所以异常机器工作正常。 但ADC结果也可能会跳转,这将导致反相器报告电流错误。 初始化代码如下所示,ADC由PWM周期事件触发。  



在我们的测试过程中,他们发现,如果我们将ADC采样窗口ACQPS设置为(8,9,10)以外的值,则采样结果将会很好。


此外,如果它们更改PWM载波频率,则故障率将明显降低。

您是否听到其他客户的此类反馈? 还是可以帮助您找到根本原因?

谢谢。

巴西,

年轻

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    年轻,

    我看到CLKDIV2EN没有设置。 ADC频率是否保持在45MHz或更低?

    ADC似乎正在重置。 重置ADC后是否再次执行Device_cal()?

    将信号馈入有问题的通道的源阻抗是多少?

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy,
    你是对的。 ADCCLK设置超出规格。 我只是让客户查看代码,然后再次测试。
    谢谢。
    巴西,
    年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy,
    客户正在修改初始化代码后测试其逆变器,直到现在仍未发现故障。 此线程可以闭合。
    谢谢。
    年轻