This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:CCS/TMS320F2.8335万

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/644427/ccs-tms320f28335-ccs-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

哈洛

我使用Matlab/Simulink生成CCS项目。 要在运行Matlab生成的代码时查看CPU负载,我想使用RTOS分析器。

要配置此配置并启用UIA,我需要Projekt中有一个“应用程序的配置文件(*,cfg)”。 Matlab生成的projktdone没有这样的文件。

如何将此类文件添加到Matlab生成的Projekt (普通CCS- Projekt)中,以执行RTOS分析器的设置?

 

如果我要启动负载分析(工具-> RTOS分析器->负载分析),我会收到以下错误。

此错误是否与不存在 的(*,cfg)文件相关,并在 解决第一 个问题后得到解决?

如果没有,如何指定自定义UIA配置?

 

软件信息:

版本: CCS 7.3 .........0

              Matlab2017b

              Windows 8

 

非常感谢

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此功能特定于TI。

    当我们从MATLAB生成代码时,我们有不带RTOS的BareMetal调度程序。

    因此,我们不清楚是否可以将TI-RTOS分析器用于此应用。

    我们为实时执行分析提供了类似的功能,下面提供了有关该功能的更多详细信息。

    请告诉我们此功能是否符合您的目的。

    此致,

    Venkatesh C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Florian,

    要使用TI-RTOS和CCS工具获取CPU负载,需要在.cfg文件中启用日志记录。 这可以通过使用LoggingSetup模块来完成。 有关详细信息,请参阅UIA产品。

    托德