This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:通过c2prog进行闪存时出现问题

Guru**** 2554960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632021/tms320f28335-problem-with-flashing-via-c2prog

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

我遇到了通过串行和C2prog闪存2.8335万的问题。  

我们订购的微控制器具有TMS320F2.8335万PGFA-G4A的标记,我们不能使用c2prog对其进行闪存。

我们使用标准偏置程序。 它可以正常启动。 启动加载正常,芯片识别,解锁和闪存API 210正常。 擦除正常,但在该编程失败后。 我们尝试了三种带有G4A的PCB。

以前我们使用的是TMS320F2.8335万PGFA-CA,刷新没有问题。 PCB没有变化,因此我认为标记G4A和CA非常重要,

G4A和CA标记之间有何区别? 我在数据表中找不到它。

此致,

Janusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Janusz:

    在使用C2Prog对这些设备进行编程时,您是否遇到任何特定错误? 它是否类似于超时错误?

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可能是超时错误。 我得到了:

    "

    正在连接目标(自动波特)... 好的。
    正在引导加载... 好的。
    请稍候...
    正在连接目标...
    芯片ID:0xEF
    芯片修订版:0x01
    好的。
    正在解锁目标... 好的。
    正在加载... 好的。
    正在连接目标...
    Flash API版本:210
    好的。
    正在擦除闪存... [ACD] OK (确定)。
    编程...失败(无响应)!

    "

    C2prog中是否有更多详细日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决。 印刷电路板安装过程中出错。 MAX232I周围安装了错误的电容器(1nF而不是1uF)。 PCB机器上安装了错误的卷盘。 我星期五没有看到它。 现在一切正常。
    此致,
    Janusz