This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:关于间接寻址模式。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631485/tms320f28377s-about-indirect-addressing-modes

部件号:TMS320F2.8377万S

大家好,

我对以下尾随材料的描述有疑问。

http://software-dl.ti.com/trainingTTO/trainingTTO_public_sw/c28x2.8377万/C28x_Microcontroller_MDW_6-1.pdf

我认为 C28x不能描述"和* XAR2,#1234h",对吗?  

在以下手册中,间接寻址模式不支持“AND”指令。

TMS320C28x CPU和指令集参考指南

http://www.ti.com/lit/ug/spru430f/spru430f.pdf

5.9 程序空间间接寻址模式(第104页)

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki:

    这是一个逻辑指令,用于指定整数和由*XAR2标识的数据存储器位置之间的逻辑和。  汇编程序应该接受它。  说明见手册第154页,在本例中,"loc16"是由XAR2确定的。  您是否在使用此说明时遇到任何问题?

    第104页的一章涉及程序空间的操作。  数据空间上的间接寻址始于第86页。  

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard-San,

    感谢您的支持。
    我忽略了它并检查了它。

    此致,
    Sasaki