This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:在创建.out文件时使用MATLAB.ERROR配置CCS

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632139/ccs-tms320f28335-configuring-ccs-with-matlab-error-in-creating-out-file

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

这里我使用的是ccsv5。能否告诉我 此文件的正确路径。我的.out文件未正确创建。它显示错误。

还有一件事是,目标首选项块在MATLAB 2016a中不可用。因此,我如何配置选项"IDE Tool Chain to Texas Instruments Code Composer Studio v4 (仅限makefile生成)"。我在MATLAB 2016a中找不到这种情况。有人愿意帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:

    只需在控制台上键入'targetupdater',即可更新工具链和controlSUITE版本。

    此致,
    Gautam