This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320f2.8379万d:新项目。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631609/ccs-tms320f28379d-new-project

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我使用了C :\ti\C2000Ware_1_00_00_00_Software\device_support\f2837xd\examples\CPU1中2837中的示例编程。

但现在我想使用以下文档来执行新项目:F2837xD固件开发包-用户指南...第18页至第25页。 CPU 1子系统项目创建

但 我获得了error...please帮助...

说明资源路径位置类型:  #1965无法打开源文件"F2837xD_DEVICE.h" F2837xD_ADC.c.      /sin_PWM line 46 C/C++问题

我认为链接器有一些问题...

 我也跟着

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    验证是否在的项目属性中包含了包含选项,以及是否包含了“标题/include”目录的路径(步骤3)。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Chris

    现在我收到了以下错误:

    说明资源路径位置类型
    #35 #ERROR指令:"您必须在项目属性中定义CPU1或CPU2。 否则,头文件中的偏移将不准确。" ccsproject /sine_PWM line 47,外部位置:C:\ti\C2000Ware_1_00_00_Software\device_support\f2837xd\headers\include\F2837xD_device.h   C/C++2837 C/C++ problem2837 problem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了...
    但现在我有了新的错误........
    说明 资源 路径 位置 类型
    #1.0263万已指定开始内存范围 。ccsproject /sine_PWM line 7,外部位置:C:\ti\C2000Ware_1_00_00_00_Software\device_support\f2837xd\common\cmd\2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd C/C++2837 C/C++问题2837问题
    #1.0263万 BOOT_RSVD内存范围已指定 。ccsproject /sine_PWM line 19,外部位置:C:\ti\C2000Ware_1_00_00_Software\device_support\f2837xd\common\cmd\2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd C/C++2837 C/C++ problem2837 problem
    #1.0263万 CPU1TOCPU2RAM内存范围已指定 。ccsproject /sine_PWM line 43,外部位置:C:\ti\C2000Ware_1_00_00_00_Software\device_support\f2837xd\common\cmd\2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd C/C++2837 C/C++问题2837问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个问题。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    确保清洁并重建工作区。 确保您没有包含两个版本的variabledef文件。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。。。