This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:IEC6.073万 B类:表H.1:'内部数据路径'和'内部数据地址',F2.8377万D中的目标块在哪里?

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630350/tms320f28377d-iec60730-class-b-table-h-1-internal-data-path-and-internal-data-address-where-are-the-target-blocks-in-the-f28377d

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:IEC6.073万SWPACKAGES

您好,

我和我的客户正在 研究IEC6.073万安全库,即IEC6.073万SWPACKAGES  http://www.ti.com/tool/IEC6.073万SWPACKAGES

我希望您有IEC6.073万-1规格,但我没有。

据我的客户说,该文档有表H.1,该表需要一些关于 '内部数据路径'和'内部数据地址'的信息。

他们的问题是,应测试F2.8377万D中的哪些功能块的'内部数据路径'和'内部数据地址'?

这是否合理,请您提供建议?

顺便说一下,他们的目标是B类

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将等待您的回复。

    如果 我们的问题没有意义,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    HWBIST将测试内部数据路径和数据地址,以及三月。

    有关详细信息,请参阅软件库中包含的《SW安全手册》。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal,

    感谢您的回复。

    我可以确认您的回复吗?您的意思是HWBIST或STL_HWBIST_runFull()涵盖了{5.1 and 5.2 }吗?

    我将查看《SW安全手册》(SPRUIH0.pdf)中的表4。

    从表中,我找不到您的单词"HWBIST"与{5.1 内部数据路径–数据和5.2 内部数据路径-寻址}之间的关系。

    我是一个新手,所以也许你的话对我来说很难。

    我可以理解,三个STL{stl_flash,stl_March,stl_ram}涵盖组件{5.1 内部数据路径–数据和5.2 内部数据路径-寻址}。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi, Hideaki,您好!

    您回答正确。 对于5.1 和5.2 ,stl_ram,stl_flash,stl_March和stl_pie _ram设计为满足组件要求。

    STL_HWBIST用于测试C28x CPU的组件1。 我不确定您所指的数据路径是哪种类型。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal,

    我们能否向TI咨询从C类到B类的简化?

    例如,该部件具有ECC和奇偶校验逻辑,因此它应 满足B类,而不使用stl_flash或stl_ram。

    是错误还是其他实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki,

    您回答正确。 stl_flash和stl_ram中的API旨在允许客户根据需要注入错误,并通过执行内存读取来促进执行ECC/奇偶校验逻辑。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal,
    谢谢你。 非常友好。