This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVSERVOMTR:使用DRV8312套件控制LVSERVOMTR

Guru**** 2966020 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646133/lvservomtr-lvservomtr-controlled-with-drv8312-kit

部件号:LVSERVOMTR
主题中讨论的其他部件: DRV8312

大家好,

我有兴趣购买LVSERVOMTR,因为我有一个DRV8312套件,我想知道此电机是否可以由DRV8312直接控制,而无需任何额外接口。

非常感谢!

Patxi

PD:此消息以前已发送,但包含一些印刷错误(在此处更正)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 该套件可支持带编码器传感器或无传感器FOC的LVSERVOMTR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢Yanming。