This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:PMSM的无传感器控制

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642578/ccs-sensorless-control-of-pmsm

线程中讨论的其他部件:TMS320F2812TMS320F2.8075万TMS320F2.8377万SDRV8312-C2-KitcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio


我正在研究PMSM的无传感器控制。 我正在使用TIF2812。 TI文档中提供的是
向后EMF估计的滑动模式观察器。 它需要低通滤波器,我想知道如何操作
计算LPF的截止频率以及如何查找theta的补偿。 如果有人能帮我的话,请你来这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据LPF切断频率和PWM频率计算补偿系数,然后乘以估计的电机电气频率以获得补偿角度。 TMS320F2812不是推荐用于新设计的器件,TMS320F2.8075万或TMS320F2.8377万S/D具有更高的性能来取代TMS320F2812。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在,我实际使用的是DRV8312-C2-KIT_v128。MCU是TMS2.8035万。 我与滑动模式当前观察者混淆。我想知道派生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v Docs\~4.3 上查看math_blocks的文档
    特别是SMO部分。

    此致
    Luiz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,我找到了。 这对我很有帮助。