This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28.0049万:电机控制库

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/644297/ccs-tms320f280049-library-for-motor-control

部件号:TMS320F28.0049万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在2.8049万中,在哪里可以找到一些使用TMU (驻车转换)装置的文档和库,以及如何使用内置于电机控制中的功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启用TMU支持并选择--fp_mode=relel说 选项后,编译器将自动用如下硬件指令替换对这些三角数学运算的库调用。 并将其他代码定义为浮点。
    theta_cos = cos (角度);
    Theta_sin = sin (角度);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    在哪里可以找到有关InstaSPIN-FOC和InstaSPIN-MOTION的更多文档?