This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:意外反向微调

Guru**** 2574265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/643951/ccs-tms320f28027f-accidental-reverse-spining

部件号:TMS320F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我设计的HVKit基于带有F2.8027万的TI HVKit,

除了有时出现的问题外,一切正常,

电动机旋转正常,但有时当我命令它开始旋转时,它以低速反向旋转(不是我命令的速度)。

当我关闭整个系统并关闭电源时,此问题消失。

有人能帮我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用了InstaSPIN-FOC并启用了启动力角? 您是否也遇到了TI HVKIT上的相同问题? 您是否在自己的电路板和TI HVKIT上识别了相同的电机参数? 如果否,请确保电流和电压采样电路正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我正在使用InstaSPIN-FOC,但力角被禁用,

    不,我没有在TI HVKIT上测试和满足这些要求,因为我有一段时间没有使用它,

    是的,我识别相同的电机参数,电流和电压采样电路工作正常