This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:#define PWM_MACRO (v)

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/644944/ccs-define-pwm_macro-v

主题中讨论的其他部件:controlSUITEDRV8312-C2-Kit

工具/软件:Code Composer Studio

EPwm1Regs.TBPRD = MPeriod;\
EPwm2Regs.TBPRD = MPeriod;\
EPwm3Regs.TBPRD = MPeriod;

周期应该固定。是这样吗?为什么现在要改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用此套件:C:\ti\controlSUITE\development套件\DRV8312-C2-KIT_v128
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后的TBPRD等于PeriodMax或PeriodMax-1,并且不会因直接将PeriodMax设置为TBPRD而更改。 启用此宏功能可更改可变PWM周期的MfuncPeriod以支持同步模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM的占空比已更改,但基本周期是固定的,不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将进行实验以查看结果