This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:2.8335万的EEPROM读写

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632136/ccs-tms320f28335-the-read-and-write-of-eeprom-by-28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我最近做了一块电路板,用F2.8335万从EEPROM读取数据,结果全是FF,我猜原因 是EEPROM内没有数据 ; 现在我使用2.8335万将一些数据写入EEPROM,并保存到I2caRegs。 I2CDXR,我可以保证它是正确的,然后我想从EEPROM读取数据到 2.8335万,但我发现数据仍然是FF的, 这是怎么发生的? 当我将数据保存到I2caRegs.I2CDXR时,这是否意味着我已将该数据保存到EEPROM? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ding,

    您是否确保遵循EEPROM DS预期的格式写入EEPROM?

    我还会探测I2C信号,以确保我的程序发送的数据格式正确,从而启动EEPROM写入。

    此致,
    Manoj