请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:F28M35H52C 工具/软件:TI C/C++编译器
我导入了CPU_TIMERS_c28示例,并根据我的需要对其进行了调整。 我右键单击项目并将其重命名,然后将main.c程序重命名为我自己的名称。
编译时没有错误,但我注意到链接器文件设置为F28M35x_generic_wshared_C28_Flash.cmd,因此我将选择更改为F28M35H52C1_c28.cmd。编译时导致了将近100个错误,所以我回到了原始文件;现在我收到了32个错误和72个警告。
当我能够编译时,输出文件仍然是cpu_timer_c28.out,我看不出我可以在哪里更改它?
有人能指导我如何恢复吗?