This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F2.8075万:TI RTOS

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631782/rtos-tms320f28075-ti-rtos

部件号:TMS320F2.8075万

工具/软件:TI-RTOS

大家好,有人可以告诉我TMS320F2.8075万处理器的TI RTOS吗? 我正在使用CCS v7,但使用资源管理器无法找到此处理器的TI RTOS。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    我们只有适用于Concerto器件(适用于C2000系列)的完整TI-RTOS,然后在器件的M3端只有可识别RTOS的驱动器。 对于非Concerto用户(例如您),我们建议您只获取SYS/BIOS (TI-RTOS中的内核)。 虽然用于C2000和SYS/BIOS的TI-RTOS都支持F2.8075万,但只有SYS/BIOS产品在其中包含该器件的示例。

    以下是下载网站 :software-dl.ti.com/.../index.html

    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我下载了F2.8075万和CCS v7的最新SYS/BIOS和XDC。 然后从CCS v7创建一个新的CCS项目,并选择2.8075万处理器。 然后选择典型的SYS/BIOS模板。 但是当我单击对话框中的完成时,它会显示路径'resources/c28/include/tms320F2.8075万.cmd'有问题。
    您是否有任何PDF文件显示如何在CCS v7中为该处理器创建样本SYS/BIOS项目?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些东西闻起来有腥味。 您是否在c:\ti中安装了SYS/BIOS? CCS是否找到并要求您重新启动?  您是否可以尝试使用资源管理器并以这种方式选择内核示例,并查看其是否正确构建。 例如

    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忽略,我解决了。 非常感谢。