This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/controlSUITE:CCS无法找到支持的DSP/BIOS工具以打开TCF文件。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631668/ccs-controlsuite-ccs-unable-to-find-supported-dsp-bios-tool-to-open-tcf-file

部件号:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在项目中双击.tcf文件时收到以下错误信息。   

我的XDC类型系统变量具有以下值:

XDCPATH

C:\ti\BIOS_6_46_05_55;C:\tirtos_c2000_2_16_01_14\packages;C:\tirtos_c2000_2_16_01_14\products\tiddrivers_c2000_2_16_bios_01_10\packages;C</s>2000

XDCROOT

C:\ti\ccs6_2_0\xdctools_3_32_01_22_core

XDCTOOLS_JAVA_HOME

C:\ti\ccs6_2_0\ccsv6\eclipse\jre

RTSC产品的设置如下所示。  另外,我的项目是一个CCSv5项目导入到6.2 的

我做错了什么?

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我让它发挥作用。

    我做了以下的事情:
    1.已卸下除xdctools_3_32_01_22_core和BIOS_5_42_02_10之外的所有XDC和DSP/BIOS工具。
    2.创建了一个新的工作区。 CCS启动时,它找到了这些工具,并询问我是否要安装它们。 我做到了。
    3.将项目导入到该工作区。

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个问题得到解决。

    托德