This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVSERVOMTR:使用DRV8312套件控制的LVSERVOMTR

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646116/lvservomtr-lvservomtr-ontrolled-with-drv8312-kit

部件号:LVSERVOMTR
主题中讨论的其他部件: DRV8312

大家好,

我对LVSERVOMTR感兴趣,由于我有DRV8312套件,我想知道该电机是否可以由DRV8312直接控制,而无需任何额外接口。

非常感谢!

Patxi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patxi,

    由于一些排版错误,您已经创建了与此相同的其他帖子,请参阅新主题以供将来参考。 谢谢。
    链接是:
    e2e.ti.com/.../64.6133万

    此致,