This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:振荡器微调

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/643141/f28m36p63c2-oscillator-trim

部件号:F28M36P63C2

您好,

我想问一下如何调整振荡器微调和补偿F28M36中的频率漂移。

注册 SysCtrlRegs.INTOSC1TRIM.ALL (从以前的C2000器件继承)似乎不适用于C2000 + ARM器件。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确,F28M3x系列器件上没有内部振荡器微调:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设备不支持振荡器微调。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    那么,是否有任何选项可以在运行时稍微更改时钟?

    我们可以轻松地更改计时器中断,但精确度对于我们的系统来说是不够的。

    任何想法都将受到赞赏。

    我们正在使用控制卡TMDSNDC28M36。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重新阅读数据表片段。  在正常操作期间,不应使用内部振荡器来为设备计时。  您需要使用外部3.3V时钟或晶体。