请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2812 嗨...我的问题是关于2812 DSP中的中断...
我正在使用CINT0和T1PINT 中断。 但在执行代码时,两个都在互相中断。这意味着当正在进行的CINT0时,T1PINT正在中断CIN0。 T1PINT正在进行中时,正在发生类似的事情。实际上,由于 T1PINT中的CINT0中断代码执行时间变为40micro sec,代码执行时间在T1PINT中为6micro sec T1PINT中断为0.1毫秒,CINT0为2毫秒。 您能告诉我如何解决这个问题吗???
我想知道我们是否可以在不使用GP计时器和CPU中断的情况下生成2毫秒中断???