工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我正在尝试为我的未来应用转换信号。 目前我可以从ADCa获得4个测量值(SOC0 - SOC3),我正在使用PWM1 (20Khz) SOCA来触发ADCa,我的问题是ADC需要33us来进行4个测量...在设备下方大约有121 kSPS批次
我的配置在那里:
SYSCLK = 200 MHz
ADCCLK = 200/5 = 40 MHz
12位模式
ACQPS = 65 (所有SOC都相同,因此我认为我处于同步模式)
SOC3 EOC中断,用于将结果保存在缓冲区中
在独立模式下从闪存运行
GPIO31 (实验板卡上的LED)与示波器配合使用(切换时间测量)
您是否有提高采集速度的建议? 我需要在5 us以下获得4个SOC结果(如果可能)。 您认为这是ADC问题,内存访问速度还是GPIO切换速度?
非常感谢
此致,
热雷梅