This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/F28M35H52C:M3 SSI3:我可以使用任何GPIO来获得芯片选择信号吗?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/645460/rtos-f28m35h52c-m3-ssi3-can-i-use-any-gpio-for-the-chip-select-signal

部件号:F28M35H52C

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我只需要快速确认以下内容:

我可以将任何GPIO用作SSI3接口的芯片选择信号,只要我在SPI传输前后“手动”驱动它,这是否正确?

谢谢!

RIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RIL,

    是的,仅当您是大师时。

    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    感谢您的帮助!