This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:ADC引脚和比较器引脚上的电压输入

Guru**** 2574265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/644065/tms320f28035-voltage-input-on-adc-pin-and-comparator-pin

部件号:TMS320F2.8035万

您好,Champs:

如果将相同的电压信号同时输入到一个F2.8035万 ADC引脚和一个比较器引脚中,则将测量电压差,例如如果ADC引脚上的电压为2.3V,则比较器引脚上只有2.12V,其电压差为0.18V。

由于在F2.8035万数据表中,内部比较器的输入滞后 仅为35mV,请您帮助您了解更大的电压差是如何产生的? 谢谢!

此致,

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    琳达

    启用滞后时,引脚会承受大约100千欧的负载。 这不会影响比较器,但如果采样持续时间不足,则会影响ADC。

    您还必须牢记比较器具有输入偏移。 基本上,这意味着,例如,如果负输入为2.5V,正输入跳闸电压将为2.5V +Δ。 此增量是偏移量,可以是正或负值,并在数据手册中指定。