This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:使用PWM在MATLAB中输入SIN波

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/643115/launchxl-f28069m-sin-wave-in-matlab-using-pwm

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

您好,TI:

对于专家来说,这听起来很愚蠢,但我对电子产品不熟悉。

我想用F2.8069万M启动板生成10kHz频率的波浪。 我需要这个正弦波来激发电动机的传感器(解析器)。当然,我可以通过使用运算放大器和许多不同的方法来实现这一点,但我可以使用我的启动板的PWM,那么我如何获得它?

我正在使用MATLAB/Simulink来执行此应用程序。 是否有人可以帮助您提供一些信息以开始?

谢谢你

此致

拉胡尔