This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320F28PLC83:适用于ARM9 CPU的PLC Prime v 1.4 二进制软件包

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641166/linux-tms320f28plc83-plc-prime-v1-4-binary-package-for-arm9-cpu

部件号:TMS320F28PLC83

工具/软件:Linux

我们拥有基于 TI TMS320F28PLC8芯片组的PLC数据集中器。 我们目前使用TI提供的固件和PLC Prime协议v 1.3。 在以下URL上:http://www.ti.com/tool/TI-PLC-PRIME-DC有一个支持Prime 1.4 v的较新Prime FW。 遗憾的是,虽然以前的驱动程序(vv 3.8 .0.0)成功地支持了我们的数据生成器的体系结构,但提供的FW (v 4.0 .0.0)与我们的CPU (ARM926EJ-STmARMRegisteredThumbRegistered处理器)不兼容。 我们恳请您为指定的CPU提供一个驱动程序可执行文件(即PDC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yury,您好!

    我将通过E2E私人信息与您联系,以进一步讨论。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett,您好,请您告诉我,您什么时候会收到反馈?