This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:电源电子

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642465/tms320f28379d-power-electronics

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARETMDSHVMTRPFCKITMOTORWARE

您好,

有人可以介绍有关PWM逆变器数字控制的基本信息(关于:如何使用计时器,中断...)吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hossein,

    您可以下载controlSUITE或C2000ware以获取基本外设示例,然后您可以转向同一封装中提供的开发板的反相器控制示例。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    谢谢Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hossein,

    如果您想了解如何控制电动机逆变器,我可能建议您首先查看围绕高压电动机+ PFC套件(TMDSHVMTRPFCKIT)编写的一些示例和文档:
    \controlSUITE\development工具包\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1

    本软件引用的电机控制库也包含文档。

    ===

    如果您想在不了解完整的电机控制算法的情况下快速旋转电机,InstaSPIN可能是更好的选择。  此路径的资源和项目可在motorware中找到。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Brett。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett
    感谢您的指导, 这是一份有用的文档。