This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:VREFHI最大输入电流

Guru**** 2554400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630361/tms320f280049-vrefhi-max-input-current

部件号:TMS320F28.0049万

在F28.0049万数据手册(SPRS945A)的表5-48中,VREFHI输入电流被列为130uA典型值。  我们应该与什么MAX价值合作?  如果MAX尚未100 % 完全表征,您能否使用其VREFHI 数据(即 TYP=A,MAX = B)。   当ADC输入大于VDDA时,如果存在一些非线性问题需要处理,则可以排除该情况( 所有输入的VDDA使用案例<=VDDA)。

此外,假设此值适用于每个VREFHI。

谢谢!
Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    F28.0049万器件上表征数据的最大VREFHI电流为~180uA,是,这适用于每个VREFHI引脚。

    此致,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢约瑟夫。 这就是所需要的数据。