This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2809:代码从TMS320F2808迁移到TMS320F2809

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/643575/ccs-tms320f2809-code-migration-from-tms320f2808-to-tms320f2809

部件号:TMS320F2809
主题中讨论的其他部件: TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在执行从TMS320F2808到TMS320F2809的代码迁移。 我已相应地更新了.cmd文件和设备信息。 在移民之后,我观察到这一点

1.只有部分功能正常工作。   

2. ADC中断未出现  

请分享将代码从TMS320F2808迁移到TMS320F2809的任何文档或步骤。

 我正在使用IDE代码编辑器工作室6.0 .1。  

谢谢!

Anil Garg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anil,

    迁移应该是直接的。 检查此线程:
    e2e.ti.com/.../16.9555万

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Gautam的回复。

    TMS320F2808和TMS320F2809之间的“ADC接口或中断处理”是否有任何区别。


    谢谢!
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户="Anil Garg"]
    TMS320F2808和TMS320F2809之间的“ADC接口或中断处理”是否有任何区别。 [/引述]

    不是,它们都有相同的用户指南,因此ADC中断处理应该相同。

    此致,

    Gautam