This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:C2000 I/O和TXB 0108之间的低电平为0.6 V

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631630/tms320f28027-low-level-between-c2000-s-i-o-and-txb-0108-is-0-6-v

部件号:TMS320F2.8027万
主题中讨论的其他部件:TXB0108

请参阅以下;

https://e2e.ti.com/support/interface/voltage_level/f/391/t/63.1628万

此致,

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    我们已看到您的原始帖子,并将很快回复给您。 请使用原始帖子供您将来参考。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    感谢您的回复。 我期待着各位的评论。

    我还有其他信息。
    客户正在使用C2000内部串行通信模块。
    连接到TXB0108的其他GPIO端口没有问题。

    此致,
    ACGUY