This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:SPISTEA与GPIO (?)的同步控制

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631760/ccs-tms320f28379d-synchronizing-control-of-spistea-with-gpio

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

使用GPIO而不是本机SPISTEA信号同步SPI启用线路定时控制的SPI事件是什么?  

原因是TI芯片只能通过本机SPISTEA自动控制处理多达16位的字。

我怀疑该代码可能如下所示:

//使用GPIO35
GPIO_WritePin (35,0)启用SPI TX;

//将16位字写入TX缓冲
器SpiaRegs.SPITXBUF = first_word;

//等待事件指示下一个16位字可以
写入缓冲区,同时(what_go_here?) {}//

将第二个16位字写入TX缓冲
器SpiaRegs.SPITXBUF = second_word;

//等待事件指示SPI TX已完成
,同时(what_goes_here?) {}

//使用GPIO35
GPIO写入引脚(35,1)禁用TX; 

我尝试了各种SPI寄存器的多种组合,但都没有成功。  

亲切,

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Graham:

    您是否使用FIFO对此进行了测试? SPISTE信号在连续传输过程中将保持低电平。 它也可能在非FIFO模式下使用,但您必须更加小心计时。

    如果您想要完全控制它,您可以使用GPIO。 您能否告诉我们您使用的是哪种模式(FIFO或非FIFO)和哪种设备包?

    此致,

    克里斯