This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARPEXPKIT:在测试Build 3时连接交流电源后,我的Solar Explorer套件板没有响应

Guru**** 2574265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640517/tmdssolarpexpkit-my-solar-explorer-kit-board-is-not-responding-after-connecting-ac-source-while-testing-the-build-3

部件号:TMDSOLARPEXPKIT

大家好。

我有一个Solar Explorer套件板, TMDSOLARPEXPKIT。 我正在尝试运行PV逆 变器演示。 在Build 1上,项目构建良好,程序加载良好,可以先运行。 但是,当我将“1”写入ClearInvTrip时,它停止工作,并给了我这样的信息:

在Build 2中,当我给了GUI_Invstart 1时,它停止工作,给了我一些与上面所示Build 1相同的东西。 我认为这与逆变器硬件有关,因为在逆变器进入之前,一切都运行良好,然后一切都出错了。 如何解决此问题? 如果这是硬件问题? 我成功地运行了这两个演示,之前...

此致,

Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yue:

    从您的屏幕截图来看,CCS可能会通过USB JTAG接口失去与主板的连接。 我认为这应该是首先检查的事情。

    CCS失去连接后,您的主板可能仍在运行。 断开连接后,探查PWM输出并查看信号是否仍然存在。 如果信号仍然存在且一切运行正常,则可能是JTAG问题。

    您的USB电缆是否屏蔽以防止EMI? 信号干扰可能会导致JTAG接口丢失连接。

    此外,您是否通读了与正在controlSUITE上使用的示例程序相关的文档? 使用本文档中的“HW Setup Instructions (硬件设置说明)”检查您的配置。

    目录:C:\ti\controlSUITE\development _kits\Solarv Explorer_Docs\SolarExplorer_PV逆1.1 变器_F2803x\~Docs.

    最佳,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    现在,当我开始演示时,一切都是相互关联的,我的意思是我可以使用“连续刷新”实时检查变量。 仅当我将“1”写入ClearInvTrip时,它才开始断开连接。 顺便说一句,我知道演示应该如何运行,因为我在成功之前已经完成了整个过程。 JTAG正在失去连接,但在我启动它时已连接。 我确信在我开始调试时JTAG连接正常(我的意思是在调试模式下按F8,而不是构建项目),因此我认为这不是JTAG设置或JTAG端口问题。 连接丢失必须是由连接本身以外的其它问题引起的。 关于USB电缆屏蔽的可能性,我认为它是零,因为我上面提到的同样原因...

    顺便说一句,我已经阅读了硬件指南以及演示随附的文档。 正如我所说,我在...之前成功运行了演示...  

    谢谢你。

    最佳,

    Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更好地描述我的问题,在测试之前,我已经重新启动了主板,重置了仿真器并重新加载了我的程序。 下面是显示的错误消息:

    C28xx:错误:(错误-1135 @ 0x3F60CE)调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 (仿真软件包7.0 .48.0)
    C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
    C28xx:断开连接前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。 建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新加载程序

    随附的是整个实验的屏幕录制视频。

    e2e.ti.com/.../bandicam-2017_2D00_11_2D00_20-10_2D00_54_2D00_11_2D00_520.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yue:

    出现该错误是因为在设置这些值并增加反相器的步进后,JTAG在调试期间丢失了连接。 您是否尝试使用不同的电缆执行测试以确保电缆不相关? 建议使用带有屏蔽的接口,以排除逆变器产生的任何干扰可能导致仿真器失去连接。

    对于Build 1,您是否在断开连接后尝试探测PWM输出,以查看C2000是否仍在正常运行? 这将帮助我们了解在断开连接后系统是否仍在运行,或者是否有跳闸导致系统停止。

    最佳,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kevin,

    感谢您的回复,我已经尝试使用另一根电缆,但结果仍然相同。
    关于PWM,在Build 2和Build 1中,当断开连接时,它不会通过示波器输出波形。 此外,万用表在相应的输出端口中显示无交流/直流电压输出。

    在我看来,当我在电网连接模式下测试Build 3时,我意外地将交流侧连接到50伏左右的可变交流电压源, 虽然我没有注意到任何特殊的事情,发现后立即关闭,但我认为一切都应该是好的,但回想起来可能会造成一些问题。

    此致,
    Yue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yue:

    如果您注意到主板在此意外连接后不工作,则主板上的某些部件很可能会损坏。 如果您准备好了,您可以尝试(仔细)探测与逆变器相关的FET和组件作为起点,因为这似乎是问题所在。 如果您注意到任何短路,则更换部件可能会成功。

    希望这能有所帮助,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin,

    感谢您的回复,我已经尝试找到损坏的部件,但我仍然无法找到损坏的部件。 我有没有办法将主板发送给TI并进行维修?

    此致,

    Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yue:

    很抱歉,您在跟踪导致问题的部件时遇到问题。 遗憾的是,这不是TI提供的服务,我们目前也不能提供更换,因为主板以前处于工作状态。

    最佳,
    Kevin