This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:启动新的双核位现场项目

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641813/ccs-tms320f28377d-start-a-new-dual-core-bit-field-project

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在尝试使用Bit Field项目启动新的双核项目。我遇到的问题是如何导入公用文件夹中找到的所有.c文件, 我希望启动一个新项目,该项目只包含我需要的所有标题和.c文件,我尝试使用类似闪存项目的示例, 但是,如果TI的某个人或本论坛的某个人能够通过我们非常感谢的步骤,我就会面临一些问题。 如果TI能够以与驱动程序库示例相同的方式提供空的双核项目,那就太好了,您是否可以在此处添加TI并添加链接? 或者,是否可以将位字段库添加到我已经开始使用驱动程序库双核项目的项目中? 我特别希望对ePWM的寄存器有更多的控制,因此希望为此使用位字段库,然后我能够遵循使用这些库的实用应用程序。

此致

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundaram,

    请参加C2000多天研讨会。 前几个实验准确地介绍了您要做的事情。
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    此外,C2000Ware内还有一个双核“闪”示例。 这将是在两个内核上启动并运行代码的最基本示例。 它与我们目前供应的"空项目"一样接近。 我还会建议我们的团队添加一个空项目。 (C:\ti\c2000Ware_1_00_02_00\device_support\f2837xd\examples\dual\linky_dc)2837)


    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mark
    感谢您的回复,您还可以解释一下如何将位字段库集成到一个已经在使用驱动程序库的项目中

    谢谢
    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艺术,

    我似乎错过了以下示例:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_02_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1 \empty_bitfield_driverlib\cpu012837 \empty_bitfield_driverlib\cpu01

    这是单个内核示例,但CPU2包含的文件相同,因此您应该能够调整CPU2项目以包含相同的内容。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个注释。在C2000ware中,有一个名为F2837xD_DEF_USER_guide.pdf的文档。 请参阅“2.4 项目部分:添加位字段或驱动程序库支持”。 它说明了添加一个或另一个支持结构时需要哪些文件和包含。

    其位置:"C:\ti\c2000Ware_1_00_02_00\device_support\f2837xd\docs\F2837xD_DEF_USER_guide.pdf"</s>2837 2837

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢,我确实尝试了CPU 2的操作,但遇到了以下错误,您是否介意提供有关如何操作的更详细说明或包括屏幕截图, 或者包含一个文件,其中已经设置好了,我真的只是想继续项目的实际工作,而不是停留在设置阶段:

    说明路径资源位置类型
    无法解析生成变量'C2000WARE_COMMON _INCLUDE '。 此项目可能无法按预期生成。 ChargerCpu1属性问题

    说明路径资源位置类型
    无法解析生成变量'C2000WARE_HEADER_INCLUDE '。 此项目可能无法按预期生成。 ChargerCpu1属性问题

    说明路径资源位置类型
    无法解析生成变量'COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INCLUTE_PATH'。 此项目可能无法按预期生成。 ChargerCpu1属性问题

    说明路径资源位置类型
    无法解析生成变量'COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_libraries。 此项目可能无法按预期生成。 ChargerCpu1属性问题

    说明路径资源位置类型
    无法解析生成变量'COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_LIBRARY_PATH'。 此项目可能无法按预期生成。 ChargerCpu1属性问题

    说明路径资源位置类型
    无法解析生成变量'COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_symbols'。 此项目可能无法按预期生成。 ChargerCpu1属性问题

    谢谢

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan:

    我猜您将包含路径从示例项目复制到新项目,但忘记了复制路径变量(例如 C2000WARE_COMMON包含)。 您可以在“资源”->“链接的资源”下的项目属性中找到这些资源,然后单击“路径变量”选项卡。

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Whitney,您是否介意慢慢解释我如何从头开始建立双核比特场项目, 非常感谢,我真的不喜欢关于此问题的文档,因为似乎没有任何明确的解释,如果能帮助您入门,我将不胜感激。

    此致

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为我在这里描述它的速度不会比F2837xD_DEV_USER_GUIDE.pdf文档的2.2 章节慢(如果您已经有CPU1项目在工作,您可以跳到"CPU 2子系统项目创建"部分)。

    如果您对任何步骤或您看到的任何错误消息有特定问题,我可以帮助您解决。

    Whitney