This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:PowerSuite main.cfg不保存我选择的ADC通道

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TIDM-1000, TIDM-1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631463/ccs-tms320f28377d-powersuite-main-cfg-does-not-save-my-selected-adc-channels

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:PowerSuiteTIDM-1000TIDM-1001

工具/软件:Code Composer Studio

PowerSuite main.cfg不保存我选定的ADC信道

在main.cfg窗口中,我将默认Vbus (ADC_A5)更改为另一个ADC输入,接下来我保存更改并查看生成的代码和壁橱main.cfg,一切都很好,除了下次打开main.cfg时,所有选定的感应通道都将转到默认值。 所有其他值都将保留。 我 正在使用 版本:7.3 .0.0.0019万。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您面临此问题的解决方案是什么? TIDM-1001/ TIDM-1000或HV-1Ph-DCAC ??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也不是,我正在使用解决方案适配器,我想创建一个用户自定义的应用程序,我只是在使用F2.8377万D控制卡的坞站上测试生成的代码。