请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万S 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们正在开发基于DSP C2000 TMSF2.8377万s的应用。
对于开发,我使用JTAG探头Blackhawk 560v2。
否,我们在生产阶段使用第一个前置序列进入。
我们正在寻找一种无需任何计算机连接即可刷新n ü µC的工具。 我称之为“独立”程序员。
我们已经为其他类型的处理器提供了这种工具(PE Micro Cyclone FX编程器: http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=1532.0167万&productTab=1 )
然后,我想要找到完全相同的工具,但对于TMS320F2.8377万x处理器:操作员只需插入JTAG探头,按下按钮(在选择所需的程序图像之后),然后程序启动并指示OK (或FAIL)。
我们不需要一个可以同时插入多个目标的"组"编程器。
是否有人可以告诉我此处理器家族是否有此类工具?
谢谢