This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:了解电机驱动套件的功率范围

Guru**** 2574265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, DRV8301-69M-KIT, INSTASPIN-BLDC, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638289/tmdshvmtrinspin-understanding-the-motor-drive-kit-power-range

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他部件:DRV8301-69M-KitDRV8301-HC-C2-KitINSTASPIN-BLDCBOOSTXL-DRV8305EVMLAUNCHTXL-F2.8069万MTMDSCNCD2.8035万ISOMOTORWARETMDSCNCD2.8069万MISO

嗨,伙计们!  

我正在尝试了解一些电机控制开发套件的数据表信息,以便我可以选择正确的主板

下面是我一直在研究的三个板:

 DRV8301-69M套件     -- 18V至60V,40A  

TMDSHVMTRINSPIN  --  50V至350V,10A (此板的额定功率为1.5kW)

DRV8301-HC-C2-Kit  --  18V至60V,60A   

 

以下是我的问题:

1-这些电压和电流与套件的输出功率有何关系? (例如 ,在TMDSHVMTRINSPIN  P=10x50=500W或P=350x10=3.5kW或P=1.5kW的情况下,我可以将额定电压设置在50-350之间,电流将相应计算,或者??!)

2-是否可以为DRV8301-HC-C2-Kit或  DRV8301-69M-Kit获取InstaSpin BLDC? 什么是DIMM100控制板?

谢谢

 

当电压范围为18-350V且声称最大电流为10A连续时,输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:DRV8301-69M-Kit

    大家好!

      18V时,DRV8301-HC-C2-Kit可消耗的功率是多少? 数据表显示  18V至60V,60A ,那么在18-60V输出的所有范围内,我是否可以绘制60A?

    以同样方式:

      18V时,DRV8301-69M-Kit可以消耗的功率是多少?  数据表显示  18V至60V,40A ,那么我能否在18-60V输出的所有范围内绘制40A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:TMDSHVMTRINSPIN

    大家好,

     TMDSHVMTRINSPIN的电压范围 是50-350V我是否可以将此套件用于36Vin? 我有一个BLDC应用,我正在研究,最后必须使用36V锂离子电池,板上有任何关于低电压或其他板的想法? 我必须有500W的输出

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marco:

    您的三个问题在本主题中已结合在一起,因为它们密切相关,很快就会得到解答。 谢谢!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco,
    每个套件的电流范围都是指峰值相位电流。

    对于500W 36V应用,我推荐
    DRV8301-69M-Kit 60V,41A峰值(这是InstaSPIN-FOC版本)
    DRV8301-HC-C2-Kit 60V,60A峰值(这是InstaSPIN-BLDC和SMO FOC版本)

    BOOSTXL-DRV8305EVM 45V,23A峰值与LAUNCHTXL-F2.8069万M配对
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,  

    DRV8301-69M-Kit 看起来正常。 我是否可以让InstaSPIN-BLDC安装此程序? 也许我可以购买另一个控制板或将InstaSPIN闪存到微控制器中?

    另请告诉我是否可以使用同一个主板来处理较低的电压,如14V输入。 或者只推荐一个不同的主板

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只想执行InstaSPIN-BLDC,请购买DRV8301-HC-C2-Kit
    它们是相同的转换卡

    或者购买-69M套件并为IS-BLDC的controlCARD添加TMDSCNCD2.8035万ISO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈先生,我不太确定自己喜欢他们现在的组织方式,因为我 没有得到充分的回答。对我来说,捆绑问题似乎不太好用。我已经发布了一段时间的问题了,但仍然是, 有些答案仍在等待回答。如果您对我希望他们的提问方式不满意,我建议删除此帖子中未回答的问题,稍后再询问,以便我继续。  

    我将在星期日之前删除它们。

    最佳,

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Chris,
    60V和41A意味着主板可以处理连续2460W负载? 似乎没有。对吧?
    请您帮助他理解TI数字。也许,在这里提供一个pwoer计算示例会有所帮助。
    1- DRV8301-69M-Kit可提供的额定持续电流和电压是多少?
    另一件你可以帮我很多的事是
    2-假设我有一个14V 500W马达(10Krpm无人机应用),您推荐哪块板作为开发套件。

    最佳,
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.
    DRV8301-69M套件
    措施
    66.32 V最大值
    最大+/- 41.25 A

    当然,存在电压的实际限制,这样您就不会使系统过压,并且连续电流rms与峰值电流之间存在实际限制。

    二.
    所有套件都不适合此电动机,但DRV8301-69M-Kit是最接近的。
    所有套件在采样时所采集的噪音方面都有一些限制。 对于此套件,它相当陈旧,自那时起,我们对正确的主板设计和布局的了解有所提高。 对于Launchpad和Boosterpack,这主要是这些主板/连接器的格式所带来的限制。

    我对您的应用程序的建议是快速构建一个特定于您的应用程序的电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助,Chris。 我订购了69M板,用于对工作进行初步评估,并且我将在稍后设计一个电源板,以满足我所需的全部功率。

    我正在考虑从TI购买下一阶段的控制板,并将其与我的电源设计相结合,以便我可以使用"汽车器具"来实现控制,同时拥有合适大小的功率级。 那么,您能提供有关控制的建议吗? 我应该从网站上挑选一个控制板,还是您认为设计控制部件更好?

    最佳,

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您的设计使用controlCARD插槽和TMDSCNCD2.8069万MISO