请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万S 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我尝试使用F2.8377万S的sprab69示例 。 我在本论坛上读到,这是可能的。 但是"F021_API_F2837xS.lib"中的命令与示例中的命令不同。 F2.8377万S是否还有其他库可用于解决此问题?
我只想保存3个16位变量的更改。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我尝试使用F2.8377万S的sprab69示例 。 我在本论坛上读到,这是可能的。 但是"F021_API_F2837xS.lib"中的命令与示例中的命令不同。 F2.8377万S是否还有其他库可用于解决此问题?
我只想保存3个16位变量的更改。
感谢您的帮助。 它帮了我很多。 我想知道这里写的是什么: