This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8023万:您能告诉我为什么在TMS320F2802x数据表(SPRS523K)上删除了以下描述吗?

Guru**** 2532100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630037/tms320f28023-can-you-tell-me-why-the-following-description-was-deleted-on-the-tms320f2802x-data-sheet-sprs523k

部件号:TMS320F2.8023万

你好,我有一个问题。

您能告诉我为什么在TMS320F2802x数据表(SPRS523K)上删除了以下描述吗?

章节5.3 (推荐的操作条件):删除了"VDDIO和VDDA应在彼此的0.3 V范围内进行维护"脚注。

此致,
Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maekawa
    我正在研究这个问题,我将再次发布。

    此致,
    科迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Code-San,

    感谢您的快速回复。

    我想等待回答。

    此致,
    Maekawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maekawa-san,

    这项建议被删除是基于一项分析,该分析表明这种限制是不必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh-san,您好!

    感谢您的回复。

    >>此建议已根据分析结果删除,分析结果显示此限制不是必要的。

    启动时,在XRS上升并超过阈值之前,是否不需要VDDIO和VDD的通电顺序?

    此致,
    Maekawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 没有排序要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh-san,您好!

    感谢您的回复。

    我会回复我的客户。

    此致,
    Maekawa