This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:Launchpad f2.8379万d

Guru**** 2574265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642787/launchxl-f28379d-launchpad-f28379d

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

尊敬的支持人员:

我在LAUNCXL-F2.8379万D评估板上运行USB_DEP_BULAT_cpu01示例。 这款主板没有USB接口,但我认为是这样   

UINT32_t status = USBModeGet(USB0_BASE);应获得正确的状态(所有状态值都存在于 usb.h文件中)

但我得到状态0x98。 我应该获得什么状态?  USB_dual_mode_device?

 

...

IntMasterEnable()

UINT32_t status = USBModeGet(USB0_BASE

//主应用程序循环。

while (1){}

谢谢,Sabina


 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sabina,

    我们的USB专家将在下周之前离开办公室。 因此,我预计到星期二才会作出答复。 在他返回之前,我会看看是否有人可以帮助您。

    同时,如果您可以提供有关设置的任何其他详细信息,以帮助提供响应(12月5日)

    此致
    Lori