This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:VDDIO/VDD (3.3V/1.2V)电源序列相关问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642929/tms320f28374s-vddio-vdd-3-3v-1-2v-power-sequence-related-issues

部件号:TMS320F2.8374万S

大家好,

  根据TMS320F2.8374万s电源序列, VDDIO 3.3V应始终>= VDD1.2V电源轨,并应以10ms的速度启动;  一些混淆仍然会混淆客户的使用:

 1) 我的客户首先为VDDIO 3.3V电源轨加电,并限制在10ms, 然后延迟大约>10ms,VDD 1.2V在10ms内加电;  这会影响TMS320F2.8374万s的使用吗?

 2)在某些情况下,在使用过程中,VDDIO下降到0V(VDD ,保持1.2V的电压,  或VDD下降到0V (VDDIO保持3.3V), 这种情况是否会影响TMS320F2.8374万s的使用?

期待您的回复,谢谢。

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin,

    根据规范,所有电源应在10毫秒内通电,因此如果客户在VDDIO通电10毫秒后增加VDD,则违反规范,不推荐。

    此外,如果您查看规格中的以下陈述,建议不要将VDDIO电压降至低于VDD的0.3V以上。

    VDDIO上的电压应始终高于VDD或低于VDD的0.3 V。 VDDIO,VDD3VFL,VDDOSC和VDDA应一起加电,并在操作期间保持在0.3 V内。 在为设备供电之前,任何数字引脚上的电压均不应高于0.3 V,任何模拟引脚上的电压均不应高于VDDA,也不应高于0.3 V。 VREFHI电压在任何时候都不应超过VDDA。

    此致,
    Nirav