This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPINUNIVERSALGUI:在提供的列表中未找到所需的连接

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642215/instaspinuniversalgui-required-connection-not-found-in-the-provided-list

部件号:INSTASPINUNIVERSALGUI

您好,  

由于连接问题,我在"GUI Quick Start Guide (GUI快速入门指南)"中遇到了一个问题,即通过第12页的步骤5。 当我加载应用程序时,唯一看起来远程相似的连接选项是“德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头”,而不是“GUI快速入门指南”中提到的“Spectrum Digital XDS100v2 Emulator”。 我似乎找不到解决方案,没有这一点,我就无法继续使用此用户指南 或任何其他提供的材料。  

 

我还看到一个错误,大概是因为前面提到的问题。 我在下面添加了屏幕截图,以便更好地解释我看到的内容。 任何帮助都会非常有帮助。

 

 

KAS

我还要补充一点,尝试在CCS下运行程序也会产生错误。 我在下面提供了一张图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kas:

    我认为Connection名称更改是无害的(因此不会引起您的问题)。

    您正在使用什么EVM/HW?


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett您好!  

    感谢您的响应,我已经解决了问题,它与我的电源有关。 不过,我想指出,文件中的这些不一致之处确实使产品的启动和运行变得更加复杂,而且会留下不可取的味道。 在这种情况下,我不确定问题是什么,部分原因是我正在寻找一个不存在的特定连接。

    此致  

    KAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kas:

    我很高兴您能够解决您的问题并使事情顺利进行。

    您使用的是什么文档/硬件?  这可能有助于我们更好地了解如何改进流程。


    谢谢!
    Brett