This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:用于C2000的GUI/framebuffer库

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642437/rtos-gui-framebuffer-library-for-c2000

主题:PowerSuite中讨论的其他部件

工具/软件:TI-RTOS

您好,我希望购买PowerSuite支持的评估套件之一。  我正在考虑将128x96 OLED面板(随附内置控制器)放在硬件上并显示各种状态。  没有什么特别之处--定期更新文本面板将会有什么作用。  输出超过20 Mbps的完整GUI SPI在Linux平台(如Raspberry Pi)上有详细记录。  我不确定C2000是否有足够的内存来存储帧缓冲器。  如果有人知道相关资源,请向我指出正确的方向。  感谢阅读。

-Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    我认为这应该适用于任何PowerSuite支持的器件,但如果您可以列出您正在查看的套件,我们可以检查所使用的C2000 MCU的功能。  我们认为这通常是可行的,但是,我们没有针对此类用例的预设驱动程序。  我们可以从下面的主题开始,该主题具有类似的Q/A行,您可以评论这是否在您要做的事情的圆珠笔中。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/301255/1049760</s>30.1255万 104.976万

    最佳,

    Matthew