请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 我们正在使用 Delfino F2.8377万D controlCARD (TMDSCNCD2.8377万D)来操作和控制整流器。 但是,当为电源转换器提供高压直流输入时,一段时间后(30至2分钟或更长时间),DSP突然将所有输出设置为低(或高阻抗)。 此故障必须与控制卡,EMI或噪音的电源问题有关。 我们一直在想知道,是否有一些控制寄存器(卡上的LED或PIN),我们可以监控它们以确定状态,或者(甚至更好) CPU进入此操作模式的原因。
我们非常感谢您的任何帮助,
Panagis Vovos
电气和计算机工程部
希腊佩特雷大学