This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:让CPU_TIMER_c28在我的硬件上运行的挫折

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/643145/ccs-f28m35h52c-frustration-getting-cpu_timer_c28-to-run-on-my-hardware

部件号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个PCB,它(不幸的是)使用了与controlCARD不同的引脚,我负责编写在其上运行的代码。  我正在查看各种示例,并让其中一些示例运行。  我遇到的一个常见问题是调整示例程序中使用的针脚。  今天,我尝试调整并运行CPU_TIMER_c28.c程序示例。  我尝试做的唯一更改是GPIO29是我的输出引脚,而不是GPIO70。  不管用。

我将第52-55行改为如下

此示例跳过InitGpio();//
EALLOW;
gpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO29 = 1;//将PE5_GPIO29设置为输出
EDIS;

然后按如下所示更改timer0中断中的代码

__interrupt void CPU_timer0_isr (void)

CpuTimer0.InterruptCount++;

//切换引脚GPIO29,用于目视确认定时器操作- NB 'GPADAT'不是指端口A
IF (GpioG1DataRegs.GPADAT.bit.GPIO29 == 0){
GpioG1DataRegs.GPASET.bit.GPIO29 = 1;
其他{
GpioG1DataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO29 = 1;
}

//确认此中断以接收来自组1的更多中断
PieCtrlRegs.PIEACG.ALL = PIEACK_GROUP1;
}

连接到GPIO29的LED不起作用,我一直在0处看到该针脚。  我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我的坏处是,我以为我在M3处理器上运行Setup_m3,但我没有,因此C28没有被告知运行。 现在它在工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    没问题。 很高兴听到您解决问题。 感谢您告知我们。

    此致,