This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/643015/tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,  

此DSP允许16位或12位ADC转换。 我猜可以选择一个模块来使用差分测量(16位),其余的从左到单端12位转换。

还是可选是指整个DSP转换?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,您好!

    此DSP允许16位或12位ADC转换。 我猜可以选择一个模块来使用差分测量(16位),其余的从左到单端12位转换。[/QUOT]

    您完全正确。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 您是否知道在模块中是否可以实现16位- 12位错误? 或者整个模块完全配置为12位或16位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,您好!

    这一线程和其中链接的资源有望帮助解释使用两种分辨率以及在它们之间切换的一些细节。  如果您有任何其他问题,请将其发布在此主题中。

    e2e.ti.com/.../234.6543万