This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:避免程序OTP用于第一步验证

Guru**** 2576015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641774/ccs-tms320f28377s-avoid-program-otp-for-first-step-validation

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

我们 在LaunchHXL-F2.8377万S上开发了软件。 当 我们将其下载到自己的主板(DSP TMS320F2.8377万SPZPS)时,OTP未编程并返回陷阱错误。

在这一开发阶段,我们对DSP的OTP进行编程是不有用的。

是否可以使用默认参数并避免对OTP进行编程?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephane,

    我假设您在此处引用的是用户OTP。 用户OTP具有安全配置,如果用户计划保护设备,则需要对其进行编程。 如果不是,则用户无需在用户OTP中对其进行默认值编程,这将是好的。  我不清楚为什么您会遇到陷阱错误。  

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vivek:

    我指的是TI为生产中的DSP编程的OTP,因为标记中包含“TMS”字。

    我有两种情况发生陷阱错误:

    温度:

    IF (DevCfgRegs.REVID >= 3)

    //

    //用于生产设备(修订版 c),从OTP中拉出斜率和偏移量

    //

    tempsetor_tempSlope =(Int32)getTempSlop();--> 此处出现陷阱错误

    tempSensor_tempOffset = getTempOffset();

    }

    否则

    //

    //对于生产设备,请使用这些静态值来确定坡度

    //和偏移

    //

    tempsetor_tempSlope = 5196;

    tempsetor_tempOffset = 1788;

    }

    第二种情况:

    Void AdcSetMode (UINT16 ADC,UINT16分辨率,UINT16信号模式)

    UINT16 adcOffsetTrimOTPIndex;//索引到ADC偏移微调的OTP表

    UINT16 adcOffsetTrim;//临时ADC偏移微调

    //

    //重新填充INL饰件

    //

    CalAdcINL (ADC);

    IF(0xFFFF !=*((UINT16*)GetAdcOffsetTrimOTP):-->陷阱错误

    我认为这个地址没有定义。 然而,评估板(Launchpad)可以很好的使用此代码。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了。 这些功能应由TI编程。 您是否可以拍摄设备的照片(上视图)并发送。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否可以发送快照?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我发现了问题,这是PLL配置错误。

    此致