This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:INSTASPIN Lab12含传感器的惯性估计失败

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642782/tms320f28069m-instaspin-lab12-sensored-inertia-estimation-unsuccesful

部件号:TMS320F2.8069万M

我在Lab5c中成功地进行了无传感器SPINTAC运动时间估算,并在lab5d中成功地运行了马达,并提供了估计的惯性和摩擦数。 我的最终设计将是一个感官的设计,所以我跳到了感官惯性ID (lab12a),但它导致电机运行一两秒钟,并一直以2003或2004结束。 我在太阳下降低了目标速度和当前斜坡,但没有任何帮助,我还尝试交换编码器的A和B通道。 没有乐趣。 我可以通过手动转动轴和观察QPOSCNT寄存器来验证编码器的接线,这样我可以说编码器接线不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保电机相位(U/V/W顺序)和编码器线路(A/B/I顺序)的连接正确,并根据编码器规范在user.h中正确设置user_motor_encoder_lines。

    并确保USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT足以实现编码器的校准角度,尤其是带负载运行的电机。