This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:编码器和霍尔传感器是否可以一起使用?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642295/tms320f28335-can-encoders-and-hall-sensors-be-used-together

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

我想知道编码器和霍尔传感器可以一起使用吗? 一般而言,据我所知 ,无论是 传感器还是编码器,它们都用于获取转子的位置, 然后我可以获得电 角和速度,我的意思是,无论我使用哪种方式,我获得的信息都可以直接使用,但是,我注意到一些伺服驱动 器经常同时使用编码器和霍尔传感器, 我想知道他们是如何一起工作的,或者他们在同时工作时扮演什么角色?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,可以将编码器和霍尔传感器连接到不同的接口,位置传感器包括编码器和霍尔传感器,使用霍尔传感器获取转子初始位置,使用编码器获取转子角度和速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    现在,我获得转子初始位置的方法是通过  向d轴注入电流将转子固定到d轴, 然后将此位置设置为初始位置。 如果我使用霍尔传感器来获得初始位置 ,我认为它只能获得转子所在的扇区,而无法获得精确的电角,这将 影响 FOC的性能,对吗?